用TI公司的TPS5430做了一个降压拓扑,5V输出接直流电子负载,当电子负载控制电源的输出电流为1A时,电子负载显示的输出电压为4.6V左右;用示波器观测输出电压波形发现输出电压的平均值仍为5.02V,但是纹波较大,约800mV;再用电压表直接测输出电压,显示值为4.9V。问题:1、哪个值更有参考价值?2、输出纹波这么大,如何进行改进?(现在用的输出滤波容是2200uF/50V的电解容并上104瓷片容),谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用TI公司的TPS5430做了一个降压拓扑,5V输出接直流电子负载,当电子负载控制电源的输出电流为1A时,电子负载显示的输出电压为4.6V左右;用示波器观测输出电压波形发现输出电压的平均值仍为5.02V,但是纹波较大,约800mV;再用电压表直接测输出电压,显示值为4.9V。问题:1、哪个值更有参考价值?2、输出纹波这么大,如何进行改进?(现在用的输出滤波容是2200uF/50V的电解容并上104瓷片容),谢谢!
你好,
请抓取一个PH脚的波形,判断工作是否正常。电子负载如果不用电压通道测试,电流通道得到的值误差很大。示波器的平均值会含有噪声成分,也不准确。电压表的值较准确。
电子负载的读数由于线上的压降会偏低;万用表的值会相对精确一些。
纹波大首先看一下是否为开关频率的纹波,如果是的话,可以从以下因素考虑改善:
1. 输出电感的取值-会影响输出的电流纹波,进而影响输出电压纹波。电感越大,纹波越小(前提是电感不饱和)
2. 输出电容的取值
3. 环路稳定性