Part Number: LM25118
使用LM25118,根据官方WEBENCH提供的电路,设计7-24.5V输入,24V输出。测试使用18V0.5A,空载可以输出稳定24V.带载140Ω电阻,应输出0.17A时输出为峰值16V压差5V频率500Hz锯齿波。输入电压18V,输入电流1.1A时,可稳定输出24V0.17A。计算得出效率才30%,应该怎样提升效率呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
首先确认选择Qg尽量小的MOS, 以及DCR尽量小的功率电感。其次选择的是饱和电流足够大的功率电感。
其次建议你确认一下layout, 我比较担心的是layout不好,造成的不稳定或者带载能力下降。(layout 建议严格参照datasheet)。
HI
带载能力下降确实要确认layout,首先确认sense电阻layout,避免noise导致过载误动作,以及功率回路尽量小。