This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq2057加电瞬间,stat pin的状态



bq2057加电瞬间,stat pin输出高脉冲?怎么解决?

  • 输入端是否有加退耦电容?建议你尝试在LED旁路一个非常小的陶瓷电容,看看是否能有效的将开机的扰动从LED上旁路掉。

  • Michael :

    加了电容,但是还是不行。在不断的测试中发现这个stat pin问题不少。

    1.如果不加电池,不断的给vcc供电断电,stat pin有时候输出一个波形,且一直存在。

    2.电池在满电的情况下,不断的把电池移走和接入,会发现,stat pin有时候报充满,低电平。有时候报没有充满,高电平。