Part Number: BQ27426
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
您好,
设备进入低功耗模式时,配置哪些寄存器,可以降低BQ27426的功耗,从而最大限度的降低设备的功耗?
电池状态发生变化时(充电<--->放电or充电<--->充满停止),哪些寄存器需要设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当 SHUTDOWN_ENABLE 子命令后跟 SHUTDOWN 子命令被发送到设备时,设备会进入关机模式,但在关机模式下,内部 RAM 的电源被关闭,数据可能会丢失,因此 Ra 和 Qmax需要relearn,同时要从关机模式中苏醒,GPOUT 引脚必须从逻辑低电平升高到逻辑高电平至少 200 µs。
正常情况下,睡眠模式下的功耗已经很低了,只有9uA,对于大部分应用来说应该足够了。
感谢支持,还有几点疑问,需要您支持下:
使用过程中,不会使FuelGauge进入shutdown模式。
电池状态发生变化时(充电<--->放电or充电<--->充满停止),不需要额外对寄存器进行配置,这个理解对吗?
手册上,sleep模式默认是开启的,即只要AverageCurrent()=0,就会进入sleep模式,这个理解对吗?
手册上,Sleep模式下的功耗是9uA,但我们实测下来是50uA,读取Control_Status.Sleep的值为1,AverageCurrent()=0,请问可能的原因有哪些?
它会自动进入休眠模式,测量电流时,请同时断开I2C接口看消耗电流是否下降或停止bqStudio中的扫描功能。
当您尝试让设备进入关机模式时,您是否按 SHUTDOWN ENABLE 和 SHUTDOWN 的顺序发送了 2 个命令,还请注意 GPOUT 上的电压是否稳定处于低状态?