你好!
问题:寄存器配置为充电电流限制为2.4A,但实际充电电流只能到1.6A左右,电流无法提升。
但是改变寄存器的电流限制为1.2A,实际测试是可以达到1.2A左右,就是设置的电流限制超过1.6A后,就无法达到设置的充电电流。 想请问一下是什么原因造成电流上不去的呢?
在充电时,寄存器状态是如下:

寄存器配置如下:
REG00:70
REG01:06
REG02:3D
REG03:3A
REG04:26
REG05:18
REG06:5F
REG07:B9
REG08:00
REG0A:C3