Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BQ3050
TI充电管理方案,指导pdf资料比较多了,看了之后有了一个大概认识,
不过,TI提供的芯片型号太多了,因自己没有把握,因此请求指导一下选型,如果有一个整体的参考设计之类就更好。
需求是:
电池Pack:3块软包装电池,11.1v电压
输出1:5v电压,2-3A左右; 输出2:12v电压(无刷电机使用),8A
需要充电管理、保护、电量显示;
电池是单独充电时,通过Led显示电量; 电池如果是待机充电,通过系统显示电量,系统是一个CC2540的系统,通过I2C接口;
系统在安全完全有保障的前提下,提供2级保护,尽量节约成本,电量显示不需要精确,误差10%都可以。
谢谢。