Part Number: BQ27426
1、看门狗的默认是什么状态?默认情况下,看门狗是开启的?由FuelGauge内部进行喂狗操作吗?
2、如果发生了看门狗复位,MCU是否需要重新配置FuelGauge IC?有什么注意事项吗?
3、电池连接线延长,阻抗增大,上次会议说通过修改参数即可优化,请提供参数修改的指导文档
4、手册描述上下文不一致
5、项目上,设备会进入低功耗模式,为了最大限度节省功耗,配置哪些寄存器可以降低bq27426的功耗
6、电池状态变化时(充电<-->放电\充电<-->充满),FuelGauge需要设置哪些寄存器?
7、是否可以由MCU通过I2C在线烧录BQ27426电量计。按烧录指引,是需要高压7.4V烧录OTP类型的电量计的。那么,在线烧录无法实现高压烧录的。
8、使用11/10提供的FS文件,在25°C和0.2C的条件下,优化完毕,参数FIX后,高低温环境下(-20度--+75度)是否也能达到最优性能?是否还需要进行高低温环境下的参数优化?
9、fuelgauge 有没有判断自身异常的功能?比如使用状态寄存器?