我用TPS54331搭的电路,开始还能正常工作(24v输入 8v输出),然后我想输出纹波小一点,就在输出端多并联了一个电容,结果输出为21v左右,反馈没作用了,我又把并联的电阻取下来,结果还是21v,不知道是不是芯片烧坏了,测量反馈端的电压有2.2v,不知道怎么回事,如果芯片问题,有什么办法测试芯片的好坏?如果不是芯片问题,那又是什么问题呢?求帮帮忙!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TPS54331搭的电路,开始还能正常工作(24v输入 8v输出),然后我想输出纹波小一点,就在输出端多并联了一个电容,结果输出为21v左右,反馈没作用了,我又把并联的电阻取下来,结果还是21v,不知道是不是芯片烧坏了,测量反馈端的电压有2.2v,不知道怎么回事,如果芯片问题,有什么办法测试芯片的好坏?如果不是芯片问题,那又是什么问题呢?求帮帮忙!
Hi
相信是在焊接过程中造成的意外, 看起来是芯片烧掉了,测试Vin与PH脚你会发现芯片内部的MOS烧掉了。
从现象上看,即便是输出电容耐压只要6.3V(实际耐压可以达到12V以上), 在输出21V时,输出电容并没有损坏,也就是输出没有短路(包括电容)。
另外请确认一下电感。
Hi
关于电路参数设计,建议你采用TI的wenench仿真,输入“输入电压范围/输出电压&负载”即可得到仿真电路图, 重要的是它还标明了详细的零件规格,如输出电容的ESR等,并在能得到芯片的信息工作参数如输出纹波等。 这个软件非常强大,推荐使用。