This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS560200: 带载软启过程

Part Number: TPS560200


参考规格书中推荐的参数,输出电压5V的应用电路,在启机过程中出现了如下的波形,偶尔还出现启机时间过程的问题,原因大概是哪些方案的问题

CH1:输出电压 CH2:VSENSE CH3::PH CH4:PH

  • Hi

       建议先借助芯片官网在线仿真webench确认一下电路,特别注意功率电感饱和电流足够。

       其次确认一下layout,建议严格参考datasheet第14页,特别注意功率回路尽量小。

       另外能够说明上面的条件,例如输入电压,负载电流?

       上面给出的波形,波形很多,我主要想看到输入,PH,  输出,主要标识一下。

  • CH1:5V输出电压;CH2:VSENSE CH3:PH CH4:输入电压13V;这边问题找到了,启机瞬间功耗过大,触发了OCP;这边OCP是这样计算的?

    OCP是通过PH的负电压来判断的?

    还有,输出电压5V(电路参数采样手册里面的推荐)测试过程中用电子负载来测试,CC载设置电流0.1A启机时,是不能正常启机的,启机波形就是上图中的波形;所以,这个启机能允许的最大电流有测试数据吗?

  •  Rds是手册里面给的低侧MOS的导通电阻,Ilimit是手册里面给的限流值

  • HI

       电流限制在芯片内部,外部没法改善,如上所提, 特别注意功率电感饱和电流足够,注意功率回路尽量小。  这两样都影响芯片的带载能力。其次就是需要确认这个芯片最大500mA电流输出是否满足你的负载需求(输出最大峰值电流不可超过500mA).