自己做的正负电源, 用LM4040A50做基准电压,然后接7660反相,输出正常,但如果给运放供电,电压就会被拉低,请问什么原因,应怎么解决?
还有就是4040A50阴极电阻选取怎么选?例如用9V供电,电阻范围多大 ,给运放提供正负电源?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下有什么好方法 制作正负电源 给TI的运放供电?
您好,您的正电源使用4040,那是一颗并联型基准,其输出电流是通过设置电阻决定的,但不会太大。其偏置电流为0.1mA-15mA,想您的这种情况,使用9V供电,要想能够拥有较大的输出电流,设置电阻应该为(9-5)/15mA=266,取270欧,最大输出电流也只有14mA左右。至于负电压您使用电荷泵供电,电荷泵是非稳压的,有几十欧的等效输出电阻,所以当您带负载时正负电压都有可能拉低。而且基准一般不用作电源的,只是给电路做参考的。
您可以使用TPS7A49和TPS7A30来产生正负电源,其噪声低,电源抑制比高,非常适合给运放供电。当然TPS7A30是负电压LDO,其不能完成正电源到负电压转换的,您可以先使用电荷泵或者反相DC/DC产生负电压后再用TPS7A30来稳压降噪。
好的 谢谢大师解决!
还有一个问题就是 INA333做信号采集运放,电压5.1V就很容易烧芯片,是怎么回事?INA333具体电路应怎么用更好呀?
您好 你说的TPS7A49和TPS7A30可以用TPS61040和TPS72301代替吗?
您好,您提到的TPS61040确实是一个很新颖的思路,但是这个电路有两个问题,一个就是输出的负电压是没有引入反馈的,所以其等效输出电阻可能较大,带负载后依然会拉低,而且其只能输出-5mA的电流,负载能力太小;而是这个电路输出电压纹波较大。如果您想做这个给运放供电的电源,而且又想较低的噪声的话,建议您先使用反相DC/DC(如MC33063)将正电压转换成负电压,然后再使用TPS7A49和TPS7A30稳压,这两个芯片在高频时仍具有很高的PSRR,因此非常适合DC/DC后的稳压滤波,当然如果您太关注噪声这个参数,也可以使用普通的LDO进行稳压,只要电压电流参数符合就可以了。
至于您问到的333容易烧的情况,希望您能够描述准确一些,最好给出电路,然后输入电压大小等
恩恩 非常感谢您的讲解 就是TPS7A49和TPS7A30驱动负载怎么样啊 我的电路运放和负载是同一个电源
您好,7A49,7A30的最大输出电流是150mA,但是如果您的输入输出压降比较大的话要注意散热。如果这个电流不够的话您还可以去ti官网上选择您需要的LDO。
我看您的这个是使用正负电源供电的,那么您的正负电源分别是多少伏呢?INA333的最大供电电压为﹢5.5V或者正负2.75V,再大了就有可能烧掉芯片的。
恩恩 明白了!之前是电压过大了 用的正负5V
可以加你的QQ好友吗?
用基准电源LM4040a50和REF3030为什么输出的电压不是很准,有0.2V左右的误差,就是按datasheet推荐电路应用的,是不是他不能带电阻,做电桥的基准电压?
可以带电桥的,这两个基准一个是并联型的,一个是串联型的,下面分别讲述一下:1,对于并联型的4040,它的偏置电流为0.1-15mA,输出电压5V,这时如果你带的负载为500欧,即电流为10mA,假设电源电压9V,那么偏置电阻(9-5)/(10mA+0.1mA)=396欧,取360欧以保证裕度,以此类推计算就行,总而言之保证偏置电流最大不超过15mA,最小不小于0.1mA即可;2,对于串联型的3030,其输出电压为3V,最大输出电流为25mA,所以其最大负载能力为120欧,当然负载越小精度越好,另外,串联型的要注意接输出电容。
总之,在正常使用下这两款基准的误差都不可能有0.2V的,所以您可以仔细检查一下您的电路。
您好,请您把您问题描述得更为清楚一点,您的电池电压多多,317的输入电压多大,输出电压多大,然后负载多大?
电池电压9v, 7809没接,也就是说317输入9V,输出5V,带不动普通直流电机,但能给单片机开发板供电,应该是电流不够,
经过7660反相后,用-5V接开发板地,地接开发板VCC,就带不起来开发板了,是不是7660输出电流太小,不适合带负载?应该选什么代替7660产生负压,带负载呢?
您好,317的输出电流为1.5A,电流还是不小的,你带不动直流电机有可能是你电池输出电流太小,例如干电池输出电流就很小,当然也有可能是你的电机功率太大,带不动,这个要根据您的实际情况分析。至于7660,其输出电流确实很小,最大20mA,而且其输出电阻约为几十欧到一百欧,因此带负载能力是非常差的。其实这是电荷泵的共同特征,当然也有一些电流稍大一些的电荷泵,例如LM2662等,电流达到200mA。如果你想得到更大的反相输出电流,建议您使用反相DC/DC,例如MC33063等。
恩恩 好的 我这儿有mc34063可以吧?他的输出电流最大多大,如果用9V的干电池供电,能带动负载不?或者什么方法可以扩流。
谢谢指导!
您好,干电池的输出电流一般较小,一般几百mA,而且其输出电阻一般都较大。如果您用DC/DC电路(如33063)完成降压和反相,倒是能够一定程度上提高输出电流,因为输入电压为9V,输出5V,一般DC/DC效率都在80%左右或者以上。但是也不够提高很多,因此如果您要带大负载时,最好选用能够输出较大电流的电池供电,例如铅酸电池,锂电池,碱性电池等等,然和配合相应功率的DC/DC电路来实现。
你好,想问一下TI有什么适合做单相数字电表测功耗的芯片不?配合msp430应用的,测量恒定电压下的电流然后计算功率。
谢谢!!!