This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Hi, TLV系列芯片和TPS 系列是有区别的吗?



好像一般TLV系列的便宜一些? 他是差别在哪儿?

Excellent Load/Line Transient Response 看说明主要是多这个特性。 这个特性手册也没有很多介绍,这个特性是什么功能?

问的有点初级,

谢谢了。

  • 一般来说TPS 的芯片,参数一致性要好些,TLV的,参数漂移可能会大一些,其它没有区别

  • TLV和TPS一般会有pin to pin的对应型号;

    一般来讲,TPS精度、准确度和性能会好一些,所以价钱要贵一些;

    对应TLV就是一样可以实现上述功能,但是精度和性能等级是稍微低一点的;

    具体选择原则,这个要看你的需求了,需要高性能就采用TPS,如果更看重成本可以选择TLV;

    TPS的意思就是Ti Performance Solution, TLV 就是就是高性价比(Low Value)。

    希望可以对你有所帮助吧!^ ^