要求采用外部的控制器。也就是由一个PWM调制器控制的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
锂电池一般是4•2伏,或者说4伏左右(由于使用时电压会降低),意思就是设计一个一个4伏到12伏的boost电路就可以啦。顺便问一下,你电流大概多大?
希望可以帮到你。
对于boost电路存在:
1-D=Vin / Vout
所以可以看出来,你这里需要设计的额定占空比约为0•667。
http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?app=powerarchitect&lang_chosen=en_US
你可以试试我上面发的链接,webench你填上例如输入范围3~5V,输出12V#0·5A,就可以选出芯片和原理图。
因为我用ipad回复的你的问题,没办法操作flash不方便帮你选啦,自己试试。
希望对你有帮助。
0.5A以上的输出,那你按照我给的公式输入电流将达到1.5A,你的电池可以承受吗?电池容量是多少的?最大输出电流是多少?
负载电流需求是多大?
例如我帮你设置电流为0.7A(因为你说大于500mA),就可以自动生成如下原理图:
连电阻电容参数都清晰的标注在下图中了,非常的方便实用。
所以推荐你尝试一下,试试使用webench:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page