网友 ttry135 在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-603835-1-1.html
一个手持设备,使用单节锂电池供电,选用了TI的TLV70033这颗LDO(输出3.3V)。
设备平时关机时其实是一直处于待机状态,结果有次拿出电池发现只有3.1V,才意识到原来输入低于输出时也是耗电的。又看了下规格书,果然,输入低于设定的输出时,LDO相当于导线直接连通输入和输出,所以一直耗电。由于系统在2.7V下也能正常工作,所以如果放任不管,则电池会放电至两点几伏直至1、不能给单片机提供正常工作电压,或者2、电池自己保护,才会真正关机,但这样会导致电池会放电过深。
于是想加个对策,使得电池电压低于3.5V就不再耗电了,请赐教好的办法。