This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI在嵌入式方面的应用



一直在思考如何将嵌入式和开关电源很好的结合在一起,TI在嵌入式应用方面可有和开关电源结合的案例呢,或芯片呢

  • 你好:

       可以采用基于DSP所具有的高速、高分辨率的PWM控制的开关电源。随着DSP的价格越趋便宜,在输出功率为100W

    以上、开关频率为1MHz以下的领域,采用DSP微控制器的数字控制电源开始普及。数字电源可以应用到UPS、通信产

    品、服务器以及太阳能电池用功率调节器等基础设施的部分产品中。还可以应用到LED照明器具、汽车、产业设备乃至

    部分消费类产品当中。

    基于C2000控制的数字电源 :www.ti.com/.../tmdsdcdc2kit

    具体案例比如: 高电压的移相全桥控制 :www.ti.com.cn/.../tmdshvpsfbkit

    另外,TI提供种类繁多的数字电源IC产品,以便在简单易用的可视开发环境中以高性能和高智能化去实现数字电源系统。从Fusion Digital Power UCD9K、UCD8K与

    UCD7K系列控制器与电源驱动器到基于DSP的高性能F28x控制器,TI数字电源解决方案针对多种应用领域进行了优化,从负载点到高功率AC/DC转换器等无所不包。  

    http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=685&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T