This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

可控硅调光方式和0-10V,1-10V PWM兼容(三合一)调光方式区别????



珠海市圣昌电子0/1-10V PWM调光电源

兼容:1.0-10V调光

     2.1-10V调光

     3.PWM(脉宽调制)信号

可以匹配:0-10V调光器,可以直接调光灯光灭,无闪烁!

         1-10V(电阻)调光器,因调光器最低只能1V,灯可以调制到10%的亮度,无闪烁!

         PWM信号控制器

0-10V调光原理 : 电源设计带有控制芯片,接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降光.例如:当0-10V调光器调制到0V时,电流降到到了0,其灯光亮度也就是关闭状态(有个开关作用),当0-10V调光器调大最大10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).

1-10V调光原理:如上所说明,只是调光器是1-10V:当电阻调光器调到最小1V时,改变输出的电流也是10%,如到10V时(调到最大),输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).  备注:1-10V是没有开关功能,不能将灯具调到最低关闭作用!

PWM(脉宽调制):相当于是一个控制系统

1.也是通过1-10V 或0-10V将其调光,只是控制系统可以控制多个线路调光,可负载几千(万)W灯暗含我,而调光器,最大只是负载200-300W左右.

2.PWM(脉宽调制)系统,可以连接电脑,网络调控,方便控制

珠海市圣昌电子可控硅调光方式

兼容:1.前沿和后沿调光皆可,无闪烁

     2.完美匹配:广泛匹配欧洲所有系列调光器,控制系统

       典型的如:美国路创,德国奇胜,澳大利亚邦奇

交流调压、可控整流以及无触点功率静态开关等领域。交流调压是利用晶闸管(可控硅)的开关特性替代老式的接触调压器、感应调压器和电抗器调压,用晶闸管(可控硅)实现交流到可变交流之间的变换叫交流调压。其主要用于温度控制,灯光控制以及交流电动机调压速等领域。可控整流是用晶闸管(可控硅)组成的整流器可以在交流电压不变的情况下,方便的改变直流输出电压的大小即可控整流。晶闸管可控硅可控整流已取代直流发电机组用于直流拖动调速装置,广泛应用于轧钢、电解、电镀、机床、造纸、纺织、励磁等领域。

     电力调整器:就是一种以可控硅(晶闸管)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。简称电力调整器。又称调功器可控硅调功器、可控硅调压器、电压调整器、晶闸管调压器、晶闸管调功器、晶闸管调整器、调压器、晶闸管控制器、晶闸管交流电力控制器、可控硅调整器、可控硅控制器、电力控制器、可控硅交流电力控制器、电压控制器等。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快体积小、重量轻等诸多优点。

        ◆  采用德国原装晶闸管模块,性能优异,工作可靠。
        ◆  独有三相不平衡自动调整功能,有效提高电能利用效率。
        ◆  先进的数字控制技术,改善了电网功率因数,可以有效节省用电量。
        ◆  具有移相触发与过零触发双重工作模式,拨动选择开关,即可轻松实现转换。
        ◆  多种控制信号输入:DC4~20mA、DC0~10mA、DC1~5V、DC0~10V、开关量触点。
        ◆  适用于多种类型负载:恒阻性负载、变阻性负载、感性负载(变压器一次侧)。
        ◆  具有完善的自我检测,齐全的故障保护功能,确保安全稳定运行。
        ◆  输入、输出端口均采用光电隔离技术,抗干扰能力强,安全性能高。
        ◆  通讯功能强大、标准 Modbus RTU 通信协议,方便联机进行网络控制。
        ◆  内置报警蜂鸣器,无须任何额外接线就能轻松实现音响报警。

      节电型调功器,有效节省耗电量,延长电加热负载使用寿命。

 

圣昌电源

《公司介绍》

    1.珠海市圣昌电子有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的LED照明驱动电源企业。

    2.公司以“卓越品质、持续创新、完善服务、为客户缔造价值。”的发展理念,追踪最新的行业信息和技术,结合自身的优势,开发适销对路的产品。

3.公司拥有经验丰富的技术团队,开发工程师、品质工程师、生产管理人员都有多年LED电源的从业经验。公司采用先进的生产,检测设备,严格按照ISO9001:2000标准建立全面质量管理体系,产品出厂都100%老化。     

《产品目录》

    1.防水恒压系列、恒流系列

    2.可控硅恒压,恒流调光系列(IP67IP40

    3.防水0/1-10V/电阻/PMW恒压,恒流调光系列(IP67IP40

    4.防水PFC EMC 恒压,恒流系列(IP67)

    5.智能路灯电源(IP67)

    6.室内外置不防水电源(IP40

《发展理念》

     先人后企:人的潜能是无限的,对人的深入关怀和挖掘。

     团队:以人为本、大局为重、互信合作。

     创新:持续学习、不断改进、包容失败。

     激情:享受工作、永不放弃。

     合作:共赢发展的合作、联合互补的合作,由合作带来的竞合共赢谋求发展

     诚信:1.以人为本的理念,在诚信的基础上建立与客户、供应商、投资方等多方合作者之间的合作关系。

           2.正直坦诚、勇于担当、信守诺言。

     交友:在做生意的过程中,力争与每一个客户或合作伙伴多一些交流。做生意就是做人,而且要先做好人!

     使命:让生活变得简单快乐!

     愿景:成为全球最值得信赖的企业!

《公司历程》

l 2009年3月  珠海市圣昌电子有限公司成立

    用常规防水恒压,恒流电源开始着迈开了第一步

l 2009中旬至2011年来公司大力投资,致力于研发,开发产品阶段

    (1)0/1-10V的调光方式电源:  恒压系列......恒流系列(防水系列)

(2)带EMC PFC(PF≥0.95,效率>88%) EMC电源:  恒压系列......恒流系列(防水系列)

(3) 可控硅调光方式电源:   恒压系列......恒流系列(不防水系列)

l 2012年12月成功的开发了。

   (1)智能路灯电源: 恒流系列

   (2)室内铝壳高功率因率不防水电源

   (3)可控硅调光防水系列              

l 2013年公司因业务发展及规模扩大需要,喜迁! 

     致力开发完善更小功率的调光电源    

《联系我们》

联系人:喻灵鹏  

移动:13676004785   

座机:0756-3890129   

传真:0756-8596549   

QQ:2419601682

网址:http://www.scpower.net.cn

公司地址:广东省,珠海市前山工业片区二期超世纪工业园B2栋2层