Part Number: BQ78350-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQSTUDIO
您好,
我的设备部分参数如下:
1.板子采用的BQ76920EVM;
2.电池包为3串3.7V三元锂电池组成,电池包参数为12V,10Ah;
3.采用稳压电源12V,最大电流7A对电池充电;
在BQSTUDIO里面Fast Charge和Precharge参数配置如下图,我配置的最大充电电流为5A,但实际充电电流一直在500mA左右,请问怎么配置才能增大充电电流?