Part Number: BQ2085
此电池管理系统是由TI的BQ2085DBT和TI的BQ29311PW组成的,应用在3串18650锂电池包上。
1、由于电芯时间长了续航短,自己换了个相同的18650电芯后,板子不能充电也不能放电;请问是什么原因?
2、这个是加密了吗?怎么可以解密激活他可以让他正常工作?
3、想问问这个的通讯协议是IIC通讯吗?是固定的吗?怎么可以获取到通讯协议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ2085
此电池管理系统是由TI的BQ2085DBT和TI的BQ29311PW组成的,应用在3串18650锂电池包上。
1、由于电芯时间长了续航短,自己换了个相同的18650电芯后,板子不能充电也不能放电;请问是什么原因?
2、这个是加密了吗?怎么可以解密激活他可以让他正常工作?
3、想问问这个的通讯协议是IIC通讯吗?是固定的吗?怎么可以获取到通讯协议。
bq2085 可以检测故障。它很可能进入永久故障状态,因为电池已断开连接。您需要打开仪表并重新编程,您可以参阅数据表和 TRM 了解详细信息。
你指的仪表是什么?通过EV2300连接打开上位机重新写入参数吗?
还有这个通讯协议是不是SBSus标准的协议吗?还是SBS协议是固定的吗?怎么可以获取到通讯协议。
您好,
TRM是技术参考手册。 很遗憾,由于这款芯片太老,TRM已经从官网移除了
您的其他疑问已经转达给了TI工程师,稍后会给您回复
看起来TRM的信息在bq2085数据表中。 www.ti.com/.../bq2085.pdf
仪表指得是bq2085。需要带有 USB 端口的上位机,在上位机和bq2085之间连接EV2300以改写参数。通讯协议为SMBus,所有详细信息都在数据表中。
请注意,EV2300 仅适用于 32 位 Windows。您可能需要为 64 位 Windows 使用替代方案。