This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO和BUCK比较



对于电流不大,1.2安左右LDO和BUCK哪个更好,成本,和效率方面
  • 从效率方面来说,肯定BUCK好一些,而且1.2A电流对于LDO来说电流已经比较大,既然不需要隔离,建议根据电压范围选择集成的BUCK控制IC,外围器件也不多。

  • 这要看压差和响应要求。如输入3.6V输出3.3V,LDO更有优势。如果输入4.2V以上,BUCK会变得越来越有优势。

    对于电源;大家都在论效率,实际上使用成本也是很重要的参数。

    还是上面的例子;仅从节能说,3.6V输入的效率最多91.6%。如果DCDC效率达到95%,显然BUCK貌似节能了。可是BUCK需要消耗更多的成本,就意味着消耗更多资源及能源。如果从社会付出看,LDO可能会更优秀。

  • 不见得LDO效率低。如输入5.2V输出5V1.2A,LDO效率可以达到96%。BUCK未必能高到哪里去。

    因此;LDO及BUCK效率对比时;需要参考使用条件,否则会出勃论。

  • 这个与多方面有关,如输入电压与输出电压之差,如果很小,那建议用LDO,相反则应该用BUCK,另外对纹波要求高的话应该用LDO,否则可考虑用BUCK。