Part Number: TPS54620

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
能够说明一下你的测试情况,例如输入输出,以及给了那些信号?
另外你设计Q2的目的是什么?
能够将你参考TI电路的链接给我一下?
您好,感谢回复,我参考的TI DLP4500EVM上的驱动板设计,这部分电路目的是驱动光引擎上面的RGB LED三色光源,以下是我参考TI电路的链接。
目前发现了R57阻值错误,其他两个通道也是,更换了正确的电阻值后,绿色通道输出的电压正常,为4V左右,蓝色通道输出电压为2.8V左右,红色通道依旧没有电压输出,只有零点几伏,正常的电压输出都应该在3V~4V左右,这是怎么回事啊?
Hi
有一块正常的板子,可以与另外两块板子做比较,重点在于sense电阻R57和反馈电路,可以通过阻抗测量来确认,有可能存在虚焊或者换电阻过程中导致其他电路焊接异常之类。
HI
有问题的,例如comp电压0.05V, 但是Sense电压正常,是否有更换芯片确认?
HI
后两个芯片没有正常工作(芯片基本上是关机状态),如上有没有更换芯片,以及一些阻抗上的确认?
Hi
对比正常板子测试反馈处电阻的阻值确认反馈是否有问题。
也更换负载看看?
(电路一样,板子layout一样,有正常板子说明电路没有问题,所以应该确认焊接和负载)
Hi
这个是降压转换电路,功率电感是必须的,并且需要足够大的饱和电流。
Hi
芯片没有正常工作,有没有按照上面的方法来找问题,可以测试芯片和电路各个脚或者连接处的阻抗和电压,比较良品和buliangpin来找问题。已经有正常板子代表电路和layout应该没有问题。
HI
没法替代的。
用万用表或者示波器比较芯片pin脚电压或者阻抗来确认。