您好,如果以上答案已经回答了您的问题,请结贴。在你的问题是否得到解决的地方点击是。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCD3138:
UCD3138 是一款德州仪器(TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色 性能。UCD3138 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行 了专门优化以提升ac/dc 和隔离的dc/dc 应用性能并减少IT 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。
UCD3138 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他 们的解决方案的能力。与此同时,TI 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具来简化我们用户的开发工 作,这些开发工具包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境、和TI 的电源开发GUI,这使得 用户能够配置和监控关键系统参数。
在UCD3138 控制器的内核上是数字控制环路外设,也被称为数字电源外设(DPP)。每个DPP 执行一个高 速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器(EADC)、一个基于2 极- 2 零数字补偿器的PID 和具 有250ps 脉宽分辨率的DPWM 输出组成。此器件还包含一个12 位,267ksps 通用ADC,此ADC 具有多 达14 个通道、定时器、中断控制、电源管理总线(PMBus),以及通用异步收发器(UART) 通信端口。此器 件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的ARM7TDMI-S 精简指令集微控制器。ARM 微控制器从 可编程闪存存储器以及片载RAM 和ROM 里执行它的程序。
除了FDPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成 度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载 突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒 定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、二次侧输入电压感应、高分 辨率电流共享、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模 式、受控相位迁移全桥、单双相位功率因数校正(PFC)、无桥PFC、硬开关全桥和半桥、以及LLC 半桥和 全桥进行了拓扑支持优化。
UCD3138我买了开发板没有例程?怎么用?要自己编么?》