在使用BQ24610做充电电路设计时发现无法正常充电,检查过REGN=5.98V,VREF=3.3V,CE=1,输入24V,充 3节18650 电池11.1V
TS设置在3.3V的一半,如图R4156已经修改为9.31K
VFB设置:上R4160 430K,下R6164 100K,且插入电池包能检测到合理的分压。
CE接到VREF上。
上电时STAT1指示灯亮,STAT2灭,PH和HIDRV的值几乎一致,充电时候 HIDRV,LODRV的波形如下:

设计线路图:

请帮忙看一下设计部分哪里有问题,谢谢!