Part Number: BQ25720
1, BQ25720电路如下,CELL_BATPRESZ设置2节电池,设备未接电池,仅通过VBUS供电。BQ25720使用默认参数,没有通过主控设置寄存器。
2,VBUS_IN上用直流源给3.5V(限流4A) 电压,然后启动设备(负载),在VBUS上出现1.7A的瞬间脉冲时,VSYS电压出现跌落(从6.6V跌落到3.8V以下,并持续180ms左右)
3,VBUS_IN上用直流源给5V(限流4A) 电压,然后启动设备(负载),在VBUS上出现3.2A的瞬间脉冲时,VSYS电压都没有出现明显的大跌落(有持续100us的,0.5V跌落)
4.VBUS上给5.3V电压,负载启动,VBUS上产生高电流脉冲时,也会导致VSYS电压跌落
那么,问题是:
VSYS上电压跌落的机制是什么? 我们需要明确,在不接电池仅仅通过VBUS供电时,VSYS出现跌落时,VBUS电压和负载电流的门限值