This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25116: 修改Rt后,MOS管很容易烧掉

Part Number: LM25116

参考WEBENCH设计了一个电路板,开关频率为500KHz,电路可以正常工作;后来想降低到250KHz时,只是将Rt电阻增大,其他ramp电容和comp电容电阻都没有改,运行后几十秒后发现mos管被烧掉 。

请问这个现象是正常的吗?Rt的单独改变,是否就是MOS管烧掉的根本原因 ?还是可能其他原因造成的?


这个电路板中,我将Cin和Cout的电解电容增加到1000uF,请问这种大容量的电容,对于LM25116仅仅是不必要的,还是有害的(有造成MOS管烧的风险)?

  • Hi

        修改频率后,理论上还要调整电感,输出电容,以及补偿电路,但一般这些不应该造成MOS烧掉,除非环路很不稳定,影响了驱动和电感的工作。

        建议你用250kHz频率时借助软件调整电路后看看是否仍有问题,可以用示波器确认波形上是否有异常?

        输入电容可以适当加大,但是如果改变输出电容,建议同时修改补偿电路。

  • Hi Johnsin,

    改变输出电容,如何修改补偿电路?Webench上建议的补偿电路,似乎并不随着输出电容的变化而改变。

  • HI

        在webench设计电路图中点击器件如输出电容然后编辑,可以选择合适的输出电容(大小,ESR),  回到原界面电路(补偿电路)就会自动调整。