原理图不放了,就是WEBENCH上VIN=24V、VOUT=12V2A的电路,完全没有变化,实际测试时,VIN使用稳压电源和电源适配器都工作正常,负载能力也正常,但是装上外壳后(实际操作是:适配器插到有阳极氧化的金属外壳上,金属外壳内部引出线连接到电路板上),上电会立即击穿VIN和VCC引脚,听到爆裂声,上电时测试VCC引脚电压,不接外壳时是正常稳定上到6V,接外壳时VCC电压上到2.5V左右会跌落,然后被击穿,请问这种可能的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图不放了,就是WEBENCH上VIN=24V、VOUT=12V2A的电路,完全没有变化,实际测试时,VIN使用稳压电源和电源适配器都工作正常,负载能力也正常,但是装上外壳后(实际操作是:适配器插到有阳极氧化的金属外壳上,金属外壳内部引出线连接到电路板上),上电会立即击穿VIN和VCC引脚,听到爆裂声,上电时测试VCC引脚电压,不接外壳时是正常稳定上到6V,接外壳时VCC电压上到2.5V左右会跌落,然后被击穿,请问这种可能的原因是什么?
HI
接外壳才异常,有没有确认外壳和PCB电路例如GND或者其他点存在短路之类?
实际上我们测试过只有一个评估板(原理图如上所述),后面不加负载,不接任何电路的情况下,外壳和评估板GND无连接的情况也会出现这种击穿VCC的情况,但是假设外壳和GND短路,出现这种现象是否有合理的解释呢?
HI
没有测试过外壳接GND的情况,但是很可能烧芯片。
如果单测试评估板没有任何异常,加上外壳才会出现异常,就会排除是电路板本身的问题。没有有试过非金属的外壳?
目前只试过阳极氧化和没氧化的外壳,由于我们的后级负载较多(负载中有我们外购的电路板,外购电路板中的安装孔是和电路中GND相连,所以有时安装孔摩擦会导致氧化外壳和电路板的GND电气连接,但不是一定出现),实际测过加负载和不加负载的情况,现象如下:
1、氧化外壳+负载:大概率会烧坏芯片,70%~80%左右,没烧坏的芯片重复上电之后也会烧坏
2、氧化外壳+无负载:必烧坏
3、金属外壳+负载:烧坏一次(只测试了一次)
4、金属外壳+无负载:没测试
5、适配器直连+有(无)负载:均工作正常
Hi
在不要外壳的情况下带负载是否正常?
因为目前在有外壳干扰的情况下,我无法看到实物,很难判定短路情况。
您好,不要外壳的情况下带或不带负载均正常,且我把外壳连接器(M12航插)从外壳拆下之后,使适配器和电路板经过M12连接也正常,也就是说目前可以判定和外壳相关
我们就是把负载放在氧化外壳里,外壳上会螺纹孔固定多个电路板,测试发现个别电路板的螺纹孔(螺钉)会和外壳连接,即外壳会成为电路的负极,但是如果使用适配器直插到负载上,而不经过外壳上的M12连接器的话,也不会烧坏芯片。。
Hi
如果是这样的话,建议在外壳上做一些绝缘来解决。