Part Number: BQ79616-Q1
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616
请教TI老师们:
1.BQ79616-Q1的规格书第202页的图10-1中的GND表示有误么?下面的地是不是应该都表示为GND1,而上半部的地是不是应该表示为GNDN?
2.有了第一个问题,所以我想核实一下,BQ79616-Q1中提到的堆栈我的理解就是一组组电池串联起来,比如我现在用了五组电池模组,每组电池含10个电芯,每个电芯电压是3V,则我应用BQ79616-Q1的堆栈链接
是不是最后就是150V电压?由于第一个图例存在疑问,导致我对堆栈串联都出现疑问了。
3.我用的是BQ79616-Q1芯片,每组电池电压最高16串,但我实际只有10各电芯连接,所以其余6串电芯我就采取BQ79616-Q1规格书中第194页图10-2中的a图连接是否正确?
4.BQ79616-Q1规格书中示例的菊花连接通讯电路为电容+扼流线圈的电路,而BQ79600的芯片规格书中示例的通讯接口为变压器形式,我如果按照其示例模式设计电路,那BQ7900的变压器隔离和BQ79616-Q1的电容隔离
通讯有没有问题?
5.BQ79616-Q1的堆栈形式的实际应用案例资料有么?我想找一个参考一下。
非常感谢TI的支持,谢谢!