Part Number: TPS62866
Hi, TI Support.
请教一个问题,关于BUCK电源的电感值计算。以TPS62866为例计算。
ΔIL=Vo*(1-Vo/Vin) / (L*Fsw) (来自TPS62866 Datasheet P21页,https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/TPS62866?keyMatch=TPS62866&tisearch=search-everything&usecase=GPN)
从上式可以得到:L=Vo*(1-Vo/Vin) / (ΔIL*Fsw)。可以看到,电感的纹波电流ΔIL和L成反比,和负载电流没有关系。
ΔIL: 电感纹波电流(p-p值)
Vo:输出电压 3.3V
Vi:输入电压 1.2V
L:电感感值
Fsw:开关频率 2.4MHz
I:负载平均电流
我们一般以ΔIL=(20%~40%)*I 来选择电感感值,取中间值ΔIL=30%*I 。
1、当负载平均电流I=2.3A时,通过上述公式计算出来的电感L=553nH。但webench工具仿真显示,电感只需要取220nH就可以。截图1
2、当负载平均电流I=0.1A时,通过上述公式计算出来的电感L=12.7uH。但webench工具仿真显示,电感仍然只需要取220nH就可以。截图2
请问:
1、上述理论计算过程是否正确,如果有误请帮忙指出,谢谢
2、电感值的正确选取方法。是以理论计算结果为准还是以webench结果为准?
3、如果负载电流在一个很宽的范围内变化,电感的取值是否要以最小负载电流来计算(这样会导致电感值很大)