Hi Sir
使用LM5145這個IC
會造成我後端系統短路、IC燒毀
有兩個不同專案都一樣情形
附上其中一個專案的電路

3.3V輸出波型 (看來是正常的)

專案是12~48V輸入,負載最大6A左右
但目前是新專案PCBA回來,一上電就會燒IC
請問該調整哪邊呢?
Charge
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Sir
使用LM5145這個IC
會造成我後端系統短路、IC燒毀
有兩個不同專案都一樣情形
附上其中一個專案的電路

3.3V輸出波型 (看來是正常的)

專案是12~48V輸入,負載最大6A左右
但目前是新專案PCBA回來,一上電就會燒IC
請問該調整哪邊呢?
Charge
Hi
3.3V输出电压看起来没有异常,是否有通过电子负载测试一下,看看芯片是否启动或者工作中异常?
另外问一下,你的负载是什么?
Hi
沒有用電子負載
目前是用水泥電阻10ohm 10W的來測試
發現ripple有點大
再加快操作頻率後,ripple不見
再接上我的系統,就不會燒掉後端IC
目前頻率調到1MHz
是否是bulk cap不足呢?
因為300Hz應該也要沒問題才是
又或是Current limit設定有誤?
HI
不建议用水泥电阻来做测试,因为寄生参数太大,不建议。
从你描述看电源电路应该是没有问题的,而是负载的问题。
Hi
具体要看温度多高? 一般这类外置MOS同步驱动的电源芯片,七八十℃正常。同时工作频率不建议太高,一般300kHz左右较好。
现在是要确认电源是否正常?所以建议用电子负载之类来测试确认下。