This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

做LED灯的请留意了,我发一个TI的LED灯方案给大家看看

Other Parts Discussed in Thread: UCC25710

设计采用 TI UCC25710 多串变压器LLC 控制专利技术,实现了新型离线式LED 照明驱动
解决方案。相比传统的高功率(>100W)的AC/DC 外加多个恒流DC/DC 转换器的LED 照
明驱动,新的两级拓扑结构具有更高的效率以及更低的系统成本。基于该种多串变压器
LLC 控制技术,研发了一款100W LED 照明驱动参考设计PMP4302A,其负载可以直接连
接4 串LED 负载(每串可接10~15 颗LED,每串输出电流为500mA)。实验结果表明,
新型的拓扑结构非常适合室外和商务领域中采用PWM 或模拟电路调光的通用LED 照明应
用。同时,该电路系统架构也能用作高效率、超轻薄LED 背光电视的电源。

采用多串变压器 LLC 控制技术的新型离线式照明驱动解决方案.pdf