您好,谢谢您上次的回复!
我看了TPS6512X family的datasheet,有两个问题想请教下:
1. 几路输出的负载均很小,几十毫安级别的,请问这种变换器不能将功率做大一些吗?
2. 我看到,每个part有一个主输出,几路辅助输出,请问辅助输出会不会收到主路输出负载变化的影响?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,谢谢您上次的回复!
我看了TPS6512X family的datasheet,有两个问题想请教下:
1. 几路输出的负载均很小,几十毫安级别的,请问这种变换器不能将功率做大一些吗?
2. 我看到,每个part有一个主输出,几路辅助输出,请问辅助输出会不会收到主路输出负载变化的影响?
谢谢
1. TPS6512x是用于提供TFT LCD屏的偏置电压,所以几个输出在PMOS1的current limit限制下都不大。当然如果集成更大的MOSFET的话,是可以做更大功率的。不过由于三个输出共享一个MOSFET和主PMOS,所以每个分到的功率最多只有1/3(如果平均分配的话)。实际上对于SIMO,为了防止几个负载之间的cross regulation,会有更多的限制,例如强制DCM,或者PCCM等,实际分到的功率就更少了。
2. 芯片采用分时操作,并且每个输出有自己单独的反馈回路,从而避免负载之间的互相影响。不过我个人认为,在主负载做大幅瞬态变化的时候,其他负载多少会受到一些影响。