This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
全桥移相电路,控制芯片ucc3895 相对ucc3879的改进主要是什么?
你好:
UCC3895是TI公司生产的又一种高性能PWM移相型控制器。它是UC3879的改进型,除了具有UC3879的功能外,最大
的改进是增加了自适应死区设置,以适应负载变化时不同的准谐振软开关要求。新增加了PWM软关断能力。同时由于它
采用了BICMOS工艺,使得它的功耗更小,工作频率更高,因而更加符合电力电子装置高效率、高频率、高可靠的发展
要求。
另外:UCC3895增加了平均电流的控制模式。
那请问UCC28950比UC3895除了增加同步整流外还增加了什么功能或工艺?
还增加了自适应的零电压ZVS开关控制,进一步降低功耗;可编程的斜波补偿可实现电压或电流模式控制;带90度
的相移可降低输出电流的纹波,减少成本。