请问德州仪器 (TI) 推出适用于能量采集的电源管理集成电路 (IC)---bq25504的主要优点是哪些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主要特性与优势
•330 nA(典型值)低静态电流与超过 80% 的高转换效率最大限度地提高从能量采集器收集的能量;
•最大功率点跟踪 (MPPT) 技术优化从 DC 采集器收集的能量,如不同光照条件下的太阳能面板与不同温度条件下的热力发电机 (TEG) 等;
•用户可编程设置使升压充电器 IC 适用于各种能源及能量存储设备,包括不同化学成分的电池或超级电容器等;
•330 mV(典型值)低冷启动电压使 bq25504 能够在低光下通过低电压电源启动,如单体太阳能面板与低温差 TEG 等;
•电池状态良好指示器可有条件地启动外部负载,保护存储设备。