Other Parts Discussed in Thread: TPS40211
1.TPS40211能不能做成输入电压调光?就是根据输入电压的大小来控制输出电流?我现在做的,到8V左右时,输入电流会突然增大到几安培!这样桥和滤波电感都受不了。
2.TPS40211在做升压40V 350mA时,效率能做到多少?提升效率有哪些方法?
以上请帮忙看看,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211
1.TPS40211能不能做成输入电压调光?就是根据输入电压的大小来控制输出电流?我现在做的,到8V左右时,输入电流会突然增大到几安培!这样桥和滤波电感都受不了。
2.TPS40211在做升压40V 350mA时,效率能做到多少?提升效率有哪些方法?
以上请帮忙看看,谢谢!
1. 是可以做成输入调光的。比较简单的方法可以将输入电压串个电阻到三极管的基极,发射极接地,集电极接FB。如果要做更高精度的话可以用运放来做。
2. 对于TPS40211有相应的EVM板,spec和你所提到的相近,其中的效率曲线可做参考。
效率的提升方法大致就是选Rdson和Cg小的MOSFET,好的肖特基管,电感和电容的ESR尽量小等。
我试了,的确可以,但效果不行,在7-8V输入时,电流会跑到很大,有4-5A。这个就完全不对了。用久了会挂机的。
请问这是怎么回事呢?谢谢
是不是电流随输入电压增大而增大?
如果是的话,在输入电压最大的条件下调整所接的电阻值,使此时电流为最大额定电流。不过,这种最简单的调节方式问题在于不能够将电流调到零。