您好!
咨询一下以下几个问题:
a.LM25117中二极管电流仿真模式是什么意思?最好能详细解释一下工作原理?
b.LM25117能够工作在断续模式,请问一下进入断续模式的条件是什么?
c.我在Webench里用LM25117设计一个20-30V输入,5V/16A输出的电源,webench提示完成不了,不知道为什么?
d.请问一下Webench里设计电源时能够设定开关频率么?
希望大侠们帮忙解答,感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
咨询一下以下几个问题:
a.LM25117中二极管电流仿真模式是什么意思?最好能详细解释一下工作原理?
b.LM25117能够工作在断续模式,请问一下进入断续模式的条件是什么?
c.我在Webench里用LM25117设计一个20-30V输入,5V/16A输出的电源,webench提示完成不了,不知道为什么?
d.请问一下Webench里设计电源时能够设定开关频率么?
希望大侠们帮忙解答,感谢!
Hi,
a. LM25117中二极管电流仿真模式是指,例如当buck电路轻载时电流断续,如果开关管依旧是互补导通的话,那么电流过零之后下管还处于导通状态,那么电感电流就会反相流动,出现部分时间输出向输入倒灌电流的现象。工作原理:The low-side NMOS driver is disabled when SW pin voltage is greater than -5mV during the off-time of the high-side NMOS driver, preventing reverse current flow.
b. 当负载变轻时会进入断续模式,至于轻载到何种程度会断续取决于电感大小,感值越大越不容易出现断续模式。
c. 可能是你要设计的输出电流太大了,我刚试了12A输出是能够完成设计的。
d. 这个是可以的,在设计完成后屏幕左边有个advanced options栏,在User Preferred Frequency框后面打钩就能自定义频率了。
多谢Luke解答;
追问一下,进入断续模式时电感有计算公式么呢?
另外,像刚才提到的LM25117设计输出电流达16A时,是不是webench不支持设计了,需要我们手动计算?
谢谢!
电感是按满载条件去设计的(满载情况下电感越趋向饱和),所以电感计算和断续模式无关。
你可以尝试下webench能够支持的最大输出电流设计,然后参考给出的设计做一些微小的调整,开关器件选型应该不太需要调整(设计中一般都留有裕量),电感需要自己核算下是否会出现饱和情况,另外就是IC的补偿部分可能需要在实际的调试中去做修改。