有谁使用过TPS65090A 的电源管理芯片。 遇到问题,急需专家解答!!!!!!
现象: LDO, 3.3V 5V DCDC3 工作正常。
DCDC1, DCDC2 开关暂空比不变化。 电压上不去。当输入是9V时候,5V那组DCDC1输出是3.4V. DCDC2 输出时2.6V
当输入电压为17V的时候DCDC1输出时4.7V, DCDC2输出时3.0V.
另外开关占空比频率居然是3.4M 多而且一直是固定的,所以输出电压随着输入电压变化的了。 感觉肯定不正常。
请有使用过这个芯片的朋友或专家提供建议。 谢谢!!!