Other Parts Discussed in Thread: LP2985A
这个 芯片的数据手册说最大输入电压为16V,请问该芯片的3.3V和5V型号,在16V的电压输入下能否正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A
这个 芯片的数据手册说最大输入电压为16V,请问该芯片的3.3V和5V型号,在16V的电压输入下能否正常工作
Hi
可以正常工作的, 但是前提是输出电流不能太大, 因为您采用最高输入电压,无论你输出3.3V还是5V,压差都是很大的,例如5V,压差是11V, 即便输出100mA, 功耗也有1.1W, 按照热阻206℃/W, 芯片的温度将是206*1.1+25=251.6℃, 早就超过的芯片的结温而热保护了,不能正常工作,所以输入电压实际限制了最大输出电流。
同时要注意不要有超出16V的电压,否者容易烧芯片,在一般的应用中会留一点buffer,因为这个芯片的最高耐压也是16V.
( 通常的LDO设计中,我们会尽量采用较低的电压输入以降低功耗来获得尽量大的输出电流,同时保持芯片较低的温度来获得较高的可靠度。)
你好,谢谢你的解答,另外还遇到个问题,就是如何计算LP2985A的效率,是不是压差越大,效率会降低,确实发热有点严重
Hi
是的,对于LDO供电的Vin的电流与输出Vo的电流Io时一样的,所以效率n = Vo*Io/Vin*Iin = Vo/Vin.
芯片的功耗P= (Vin-Vo)* Io, 在电流一定的情况下, 压差Vin-Vo 越小,功耗就越小。
芯片的结温 = 功耗P * 热阻Rjq + 环境温度25℃,功耗越小,芯片温度越低。