TI工程师:BQ24195RGER在设置寄存器时是参考bq2419x Graphical User Interface 的。而其中有关USB OTG电流的设定是按bq2419x(比如BQ24190)来设定,我设定REG01 寄存器为 0010 1011 最大只有1.3A 如图,而BQ24195RGER USBOTG最大电流为2.1A 所以REG01 寄存器该如何设定?是只要BIT4 BIT5 为10就可以了么?现在目前的问题是 USB OTG升压输出电流只有1A。不知是否是寄存器设置有误?还有其他个别寄存器也不对应。有没有BQ24195RGER专用设定软件?