Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z40, BQ20Z45, BQ29412
我用bq20z65监测4节钴酸锂串联电池组,然后用ES软件查看参数,电池电压可以显示,如下图
但电池充电量不显示,如下图:
这是什么原因啊?该怎么解决?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同时根据你的温度显示,外部你没有焊接热敏电阻?请你检查一下是否热敏有正确的焊接且焊接良好。
热敏电阻必须焊接吗?我是自己搭的板子,暂时还没有焊接。
bq20z65-r1是不是根据温度选择3组充电参数中得一组?请帮忙解释下这个。。
我把热敏电阻焊上了,温度读取正常了,但是官方电路上的BQ29412DCT没有用,这个芯片功能是二次保护吗?应该可以不用吧?但是电池电量还是没有显示。。求帮助。。
BQ29412是进行二次保护的,它不会直接影响到gas gauge芯片的功能。
关于你的项目,按照之前给你的文档 来进行设定,选择正确的chem id(尤其注意常规锂离子或锂聚合物电池和磷酸铁锂电池的id不要选错了),然后进行一个完整的learning。
learning的初始目的是为了获得一个更加精确的Qmax,它会使得在这个过程中其他的相关量都得到优化,从而实现高精度的电量计算和电池状态监测。
具体的步骤见产品主页上提供的BQeasy工具 会有逐步的引导。
在进行learning之前需要做以下准备
1;选定chem id,若非默认值,需要写对应chem id的.senc文件
2;设定项目需求的data flash
3;校正板子
4;贴上cell,组成pack.