This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
配置时提示如下错误:
校准时提示如下错误
请帮忙看下是什么原因。。谢谢
软件报错信息明确了需要你检查是否有二端保护(烧fuse)的错误发生,建议你检查PF flag看看是哪一个旗标举起来,再查相应的旗标代表意义,排除其举起的条件。
第一步,你可能触发了二次保护,需要清除PF的标志位。第二步,你电压电流同时校准是不对的。电压校准需要空载。电流校准需要带载。你应该先校准电压,再校准电流。
我是完全安官方的这个电路焊接的,我把电路焊全了还不行,fuse那里悬空,如下图,能具体讲讲怎么查PF flag吗?可以通过ES软件查看吗?查看哪个数据?
这是读取的数据截图,还需要什么请说,帮忙分析下。。
cell 电压均异常,,太低 or 为0? 只有接1节cell电压还不到2V?
这是放电时读取的数据,充电时Voltage显示16V左右。