This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请ti工程师科普一下 BQ24210的 DPM 和 BatteryTrackingMode

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

看了 bq24210手册 感觉手册描述的文字内容和典型电路不是很配,按照手册说的功能  典型电路的systemload应当连接到VBUS才对啊 ,这样,在外接适配器时候如果功率足够就可以即给load供电,又可以给电池充电 ,当外接适配器功率不够时候 ,battery也可以给VBUS供电辅助负载,是这样吗?  关于BQ24210的 DPM 和  BatteryTrackingMode  资料太少了,datasheet的描述几乎木有,希望给以详尽解释。

  • 顶顶顶~没人关注啊~~~!!!

  • 系统负载是接到BAT端的,是与datasheet中一致的,如果负载直接接到vbus,当输入源不在时,电池没有给系统负载放电的回路。

    VBUSDPM,指因为这个芯片的供电源在系统架构设计时会考虑到太阳能输入,所以考虑到太阳能输出特性,如果过载的情况下,其输出电压会大幅度下跌,设置导致BQ24210没有足够的工作电压,所以当后端负载电流过大,导致Vbus跌落时到VDPM门限电压时,芯片会调节内部mosfet的导通状态,从而钳制最大输入电流,这样能够维持输入电压到一定的幅度,防止进一步跌落使得ic不能正常工作

    Battery tracking mode,是指如果VDPM是悬空的,那么芯片会默认Vbus DPM 的门限电压为VTRK,即BAT+100mv(VBAT>3.65V)或3.75V(BAT小于等于3.4V),当输入电压低于这个VTRK时,开始钳制输入mosfet的最大电流,防止vbus线电压进一步的跌落至比VTRK更低的电压。

    谢谢。

  • 您好:

           我是新手,弱弱地能问一下这个芯片是如何工作的吗?看了老半天也没看懂是怎么让锂电池充电及放电的。还有那个热敏元件有什么用?

    谢谢!