Other Parts Discussed in Thread: TL431, UC3842
最近在做一个AC-DC隔离电源,采用FLyback拓扑,输入65AC~300VAC,输出12V/1A
在反馈回路中,使用TL431和光耦搭建TYPE III型反馈回路,输出电容采用的是低ESR的电容(即输出电容产生的零点远大于穿越频率fco)
问题是这样的:
1.如果TYPE III型反馈回路,通过设定已经进行了两个零点和两个极点的补偿,COMP与FB管脚处不需要再进行额外的补偿,那么COMP与FB怎么连接?
2.在进行TYPE III反馈电路的参数设计的时候,是否需要考虑FB引脚内部误差放大器的的相位变化及其增益,如果是,则TL431+光耦+误差放大器的反馈回路
应该怎样计算?
相关的电路图如下所示,如果看不清,附件中也有