麻烦请教下这个问题:
我设计了一个BQ2470电池充电电路,发现了一个奇怪的问题:我用AC适配器+锂电池的时候,电压输出Vout正常(4.2V),且能正常按照我设定的电流(1A)进行充电;单独用锂电池也可以正确输出4.2V的Vout;但是当我单独用AC适配器的时候,Vout输出有跌落到2V左右10ms,然后又升到4.2V 8ms,又跌落....输出的Vout成了一个类似PWM的矩形方波,但就算跌落的时候的电流也不大,才8mA左右;我的负载是3.3V的,我的AC适配器是5V,3A的;我觉得如果是带负载能力不足的话,电池也应该带不动啊,找了很久的原因了,是不是哪个管脚设置不对,不停进入保护状态了?还请大家帮忙指教!