This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ2425x VLDO的电压问题



手册上写的VLDO电压是4.85V,最低4.65V,最高5.05V;

问题:

1)如果VIN下降到4.85V以下但是在VIN_DPM(例如用电阻设置为4.5V)以上,VLDO还在工作吗?如果工作的话,电压是多少?

2)如果VIN下降到VIN_DPM以下,VUVLO(3.35V)以上,VLDO还在工作吗?如果工作的话,电压是多少?

谢谢。

  • LDO只能实现降压,不能实现升压,即输入源只有大于输出电压且差值在当前的负载下满足dropout电压要求才能正常工作。

    所以当输入电压比设定的LDO输出电压还低时,LDO是不能正常工作的。所以此时不能指望输出电压还有4.65V以上了。

  • 同志你能不能看了手册和看明白了问题再回答?

    在手册第10页的Block Diagram里显示,Q3开关管的buffer都是用VLDO驱动的,也就是说如果VLDO没有了那么这个管子的PWM驱动都不会有,这怎么可能呢?如果是这样的话VIN低于4.85V的时候这颗芯片就根本不要工作了。

    实际上USB的VBUS可低到4.75V;USB规范要求USB Device在VBUS低到4.4V的时候也应该可以工作;VIN_DPM的分压电阻设计最低允许VIN可低达4.36V,这个时候芯片还是应该在工作的,实际上这颗芯片的逻辑根据手册描述,在VUVLO的3.35V之上都应该能工作。

    我的问题不是LDO是否还能正常工作,而是如果VIN不足时它的输出会是多少?手册里没给。

    另:手册13页里LDO引脚的描述里写的是:

    LDO is enabled when VUVLO < VIN <18V.

  • 抱歉没有说的很详细,给你造成困扰。

    LDO预定的输出电压只有当输入电压大于Vout+Vdropout电压时才能体现出来其调节作用。

    当输入电压小于预定的输出电压时,反馈环失去调节作用,因为内部的调整管不是工作在vg-s对id的线性调节的饱和区。

    此时这个LDO的输出电压大小与负载的大小直接相关,即id受到v-ds的限制,如果负载电流小于很小,那么输出端能得到一个接近输入电压的值;如果负载很大,那么输出端电压是非常的低。

    如果你要知道确切的LDO电压,那么需要知道这个LDo内部调整管的曲线和负载大小。

    在这个器件中LDO的负载包括外部led的驱动,温度检测电路的偏置源,自举电容充电的偏置源,电池检测的供电电源,下管driver的供电源。。。不同的情况下得到的输出电压也是不一样的,所以datasheet中没有给出具体的值。但从LDO设计的正常输出电流能力来看,这个电流是相对比较小的,所以输出端的电压为一个略低于输入电压的值。如果是重载的情况下,这个LDo就会接近0V了。

    总结起来,LDO只有输入电压与输出电压差大于当前负载下的vdropout时才能正常的工作,在输出端得到一个稳定的电压。

    当输入电压低于设定的输出电压时,LDO不能正常的工作,输出电压失去稳定性,具体大小由负载大小和管子的输出特性曲线决定。

    在这个芯片中由于负载电流较小和内部管子的特性曲线决定当输入电压低于预定电压时,输出端为略低于输入的一个电压,此电压的幅度大小能够满足其作为偏置源和driver供电源之用。

    希望这样的解释能够给你一些参考,谢谢。

  • 楼主,我第一个邮件的回复是正确的,这是LDO正常工作的充分必要条件和基本常识。

    在datasheet中给LDO的输出电压的测试条件中是当输入电压为5V ,且给出了最大dropout电压差。

     

  • 你说的当然是正确的但是没有回答我说的问题。

    这颗芯片很显然在VIN不足4.9V的时候是可以工作的。否则VIN_DPM可低至4.4V的设计还有什么意义?手册上也不用写UVLO可低至3.4V了。

    如果VIN不足4.9V LDO可能不会正常工作,但是VLDO必须有输出,哪怕是把LDO Bypass过去也必须有输出,因为在第10页的Block Diagram里可以看到开关MOSFET的驱动都是用VLDO做电源的,如果VLDO跌到0,PWM Driver根本就没意义了;它前面的八个比较器控制他的使能工作也没意义了。

    我的问题是,在这种情况下,VLDO的电压是多少?是否就是VIN?

  • 我说的不能正常工作是指LDO不能够保持其作为稳压器的特性,即负载变化时能够维持输出端电压不变,换句话来说,我们不能指望它能够在输入电压比datasheet中给定的固定输出电压还低的情况下还能继续输出datasheet给定的输出电压,不是说它完全没有输出,后面补充了在异常的状态下LDO的工作状态。

     在这个芯片内部架构中,LDO只要维持一定的电压即可,因为从LDO正常工作时最大输出50mA 来看,此时LDO的D-s电压差需求是非常小的。

     关于你的问题,参考第二个回复,此时输出电压为一个非常接近输入电压的值,实际的值与LDO的负载变化和LDO管子的输出特性曲线相关。

    虽然失去了负载响应调节能力,但能满足芯片内部的偏置源之用。如果你要知道实际的值,可以在低压输入时,在芯片的LDO输出端直接测量。