This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS3823 和 tps3823A 的差别?



看datasheet不是太明白 是不是说不带A的需要一直给WDI一个脉冲 而带A的在RESET过程里wdi是禁用的 我这样理解对吗??

  • 在有一些应用中,当3823发出reset信号给处理器时,处理器不会终止喂狗信号即WDI 还是有信号给3823 ,这样的情况下,3823会将reset信号锁死,即使当输入电压上升到正常水平以后,3823也不会将reset解除。

    所以ti在datasheet中提出了将reset信号通过一个mosfet来与WDI信号退耦,即当正常的情况下,这个n-mosfet导通的,可以正常的喂狗,当reset变为low的时候,这个n-msofet关闭,不管处理器是否喂狗,3823都不会收到喂狗信号,这样防止将reset信号锁死。

    加后缀A的器件可以简单理解为将这个n-mosfet集成在内部了,所以不用外部的n-mosfet也不会锁死reset信号。

    谢谢。