网友 梧桐雨bit 在21icBBS 电源技术 论坛问以下问题久未决:
http://bbs.21ic.com/icview-261553-1-1.html
我使用运放0P37和MOS管IRF630(不是原理图上的那个)做了个恒压源。搭好电路后发现MOS管漏极的电压不是直流,而是一个频率大致800K的波形;也不是正弦波,而是有一个个的尖峰的波形。且我控制电压却大,尖峰越高,此波形的有效值大致受我的控制电压控制。
请问各位高手,OP37是不是又自激了,我还换过LM318,发现也不行。请问此问题如何解决。