Other Parts Discussed in Thread: LM2576, TPS54340, TPS3808
请问这个TPS54340芯片稳定性怎么样和LM2576比较。
现在TPS54340的EN不是很清楚怎么使用,尤其是公式中那几个参数
pin6是否可以不接?
Pin4的也不大清楚,
电压基准电阻公式中出现的是RHS和RLS请问都对应哪个电阻?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
TPS54340的稳定性可以见其EVM板的参数: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu794a/slvu794a.pdf table2, 应该是比simple switcher好的。
Hi
EN脚内部有上拉电流源,因此悬空和接高于1.3V电压都可以令其正常工作,接低于1.1V(包括接GND), 芯片shut down.
第六脚comp接补偿,见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps54340.pdf 第十六~十八页描述。
这类芯片的设计,可以采用wenchen 仿真软件,除了得到电路设计图外,还可以器件选型(电感电容等),还可以得到电路的相关参数(效率,结温,纹波等等), 非常方便,见官网:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54340
Hi
见“datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps54340.pdf 第十二页: Select the low side resistor RLS for the desired divider current and use Equation 1 to calculate RHS”
RLS就是分压电阻中接GND的那个低边电阻,RHS就是接Vout的那个高边电阻.( LS=Low side , HS= High side)
您好,谢谢您的回答,请问EN可以直接连接输出采样电阻上吗?
Hi
EN脚对于芯片而言是做一个使能控制,你接到输出的目的是当输出电压偏低时,关掉芯片吗?一般不这样设计的,原因是如果后以及受电设备需要做电压检测一般可以用类似TPS3808监控来做。EN作电压侦测判定误差比较大。
如果用输出的分压电阻来做,也就是EN会通过低边电阻接到地,EN上拉电流源,电流流经电阻要求其电压大于1.3V(同时还会受到Vout的影响),因为启动瞬间输出时没有电流的。
请问EN可以直接用单片机pin控制这个电源芯片开关吗? 单片机的pin电压有3.3v 和5v两种 如果可以是否可以直接连接 不添加限流电阻?
Hi
直接连接I/O口控制需要考量的是I/O的电流承受能力,以及I/O的初始状态等, 一般来说是没有问题的(上拉电流只有几个uA),可以这样用。
一般的MCU的pin的驱动电流都大于4mA看来 用mcu控制这个芯片没有问题了,刚刚同TI申请了2片样片,还没有搭电路。有控打出来测试一下,谢谢您的耐心回答
我使用MSP430单片机I/O直连到54340的EN脚并下拉了一个10K电阻,通电后出现I/O置1时,EN脚电压只有0.6V,这是怎么回事呢?
你好,文档看不了,建议重新开贴,并上传截图,用上传图片的方法不要用上传文件