如题,使用BQ34Z100进行电池电量测量,怎样生成.DFI文件,请问需要什么软件和硬件,仅仅使用自己控制的IC芯片进行I2C通信行吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
生成DFI文件:
1.安装bqEVSW软件(http://www.ti.com/litv/zip/sluc367c)
2.安装bq34z100软件包(http://www.ti.com/litv/zip/sluc366a)
3.申请EV2300仿真器(http://www.ti.com/tool/ev2300)
4.如果有EVM板的话,可以按照(http://www.ti.com/lit/ug/sluu904/sluu904.pdf)操作。
5.生成dfi文件可以参照(http://www.ti.com/lit/an/slua453a/slua453a.pdf)
如果您很熟悉的bq系列gauge开发的经验的话,可以使用单片机。
通常情况下,bq34z100需要在使用前进行配置,主要涉及到以下信息
1.电池额定容量
2.电池型号以及TI测试过ChemID
3.电池额定充放电终止电压
4.电量计相关的配置信息
5.测量校准信息
如果以上的配置正确的话,电量计才能正常的工作。
这些可以很方便的在bqEVSW上进行配置,通过单片机进行配置的话,需要自己写一些程序,并且要对gauge芯片内部寄存器有比较深刻的理解。
一般都是建议使用bqEVSW。