请问各位大侠,LMS1585-adj的输入电压最高不能超过多少伏?我看手册的极限参数是13V,不知道实际应用最好不能超过多少?
我是用在9V转3.3V的应用,输出电流4A,不知能否用这个芯片。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问各位大侠,LMS1585-adj的输入电压最高不能超过多少伏?我看手册的极限参数是13V,不知道实际应用最好不能超过多少?
我是用在9V转3.3V的应用,输出电流4A,不知能否用这个芯片。
谢谢
Hi
最大Vin是13V, 尽量低一点比较好,因为这样LDO的输入输出的压差比较小,9V输入时可行的。
按照你的条件芯片的功耗是(9-3.3)*4= 22.8W, 如果热阻按照2.7℃/W,环境温度25℃,芯片的结温将是22.8*2.7+25=86.56℃<100℃(最大结温125℃), 所以你可以选用这款芯片。
谢谢大侠解答~之前看手册写的比较模糊,一般是在electrical condition的Vin和 absolute condition的Vin是不一样的,但是这款芯片手册只有absolute condition一个Vin,所以才有此问。既然这样那小弟就放心使用了。
顺便说下,TI的社区解答速度还是很快的,并且都是专业人员解答。以前上英文的社区,没想到现在中文也有了。很棒~
Hi
如果你的环境使用温度比较高,就要看是否需要增加一级DC/DC或者采用较低的输入电压以降低功耗,否者就需要设法降低热阻(包括封装)。