我是用这个芯片做电量检测,但是用于传感器节点,之前也没有接触过这方面的内容,在设计的过程中出现了如下的一些问题,想让高手们指点一二:
1,BQ2060需要接一个EV2200接口板使用,那芯片工作的时候要一直连接EV2200么?因为是传感器节点使用,我们希望他可以脱离PC机
2,用软件写EEPROM时有剩余电压警告这项,不知道这个芯片在电池电压低于这个门限时会有什么反映么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1,BQ2060需要接一个EV2200接口板使用,那芯片工作的时候要一直连接EV2200么?因为是传感器节点使用,我们希望他可以脱离PC机
R:EV2200只是一个通讯接口转换器,将芯片级的接口转换为PC机器可以识别的USB接口,这样才方便在PC机端使用BQEVSW或类似开发软件。
BQEVSW软件是TI为了方便客户开发BQ2060这样gas gauge芯片免费提供的一个开发软件,对于初次开发gas gauge芯片的客户,BQevsw软件提供了一个可识的开发界面,使得开发工作更加简单直观。在开发完成以后,BQ2060会直接与你的处理器(即需要接受剩余电量等信息的上位机)直接通过i2c或SMBus接口通讯,此时就不用EV2200了。
2,用软件写EEPROM时有剩余电压警告这项,不知道这个芯片在电池电压低于这个门限时会有什么反映么?
R:BQ2060有剩余电量报警,这个信号发给上位机,接到信号以后,上位机开始保存资料和停止外部驱动等做相应的关机准备,避免突然掉电后上位机需要保存的当前资料丢失。
请教下BQ2060镍氢电池组应用上,如何在电池拆掉后(断电)保持里面电量不变,或者始终保持BQ2060电量为100%?
阻抗追踪是一种电量管理的算法,相比之前的第一代电压检测 第二代库仑计算法具有精度更高 更智能化,生产过程成本工时更低(不需要learning过程)的优点,是目前主流的电量管理算法。
简要的原理就是基于dod与cov的关系,结合温度 老化对内阻的影响来实现高精度的电量计算。
代表性的器件有BQ34Z100, BQ20Z70/75, BQ20Z90/95等等。
谢谢,但现在用的BQ2060,没法更换其他芯片,那有办法可以让BQ2060具有再上电显示容量吗
你说的再上电 是指BQ2060与电池断开一段时间以后再插入吗? 然后你需要很快的知道新插入的电池的大致准确容量?
基于库伦计算法的是不能做这样的测量,因为它需要时间上连续的检测电池包,如果你需要这个功能 只能去选择新的可以放在系统侧的阻抗追踪技术的电量计。
用单片机写命令去强制 置位 RM 可以做到,命令码是 0X064D. 只是这种方式做起来比较复杂...
建议你用系统侧的阻抗追踪技术的电量计,芯片检测到电池插入以后会自动评估当前电池的剩余电量。
这个方案是目前最适合于需要最快时间内 尽可能高精度的了解所插入电池的剩余容量的一种解决办法。谢谢!