Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ24157, BQ24073, BQ24075, BQ24195
请推荐一款单节锂电池充电芯片芯片:
1> 我们有一款产品,使用单节锂离子电池供电,平时的时候会长期的接通充电器,此时需要充电芯片在为电池充电的同时为系统供电。然而,长期接通充电器,听其他的工程师说一般的芯片在充电结束之后并不能彻底关断,仍然有充电电流,这样会充坏电池。
2> 主要注重安全问题,成本不太敏感。
3> 如果能带有充电状态和电量检测更好,如果没有,能不能推荐一款比较简单的电量检测?
4> 是否需要额外的电池保护板?能不能也推荐个型号
请问有没有适合这类应用的充电芯片。额定的输入电压为5V,充电电流不限,电池是锂离子电池,4.2V。
谢谢!