This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25117问题

Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM25117

请问:

我们按照这个设计做好板子之后,测试时负载带不上去,这是为什么?

还有这个芯片分数字地与模拟地,我们是把他们连在一起,请问有啥影响吗

 

12V.pdf
  • 空载输出正常吗? 带了多大的负载带不上,这时候输入电压是多少伏?

    关于芯片PGND和AGND, 这个不是数字地和模拟地的关系,是电源盒功率地和模拟信号地之间的关系,两者是要接到一起的,但是要注意接法,PGND一般接大的电流信号,开关信号的地,而AGND是接小的电流信号,比如一些基准,参考电压,或者反馈电压的地, 然后在通过一个汇合点接在一起。

  • 空载时,电压输出正常,一带负载电压就降下去了,还会有震荡

    请问这个芯片有电流反馈吗,怎么调节电流大小

  • 空载时,电压输出正常,一带负载电压就降下去了,还会有震荡

    请问这个芯片有电流反馈吗,怎么调节电流大小

  • 峰值电流模式对电阻采样电路要求高,这是你PCB layout 的原因,请参考User guide中的PCB。

  • 非常感谢你的回答

           LM25117输出5V——5A正常,输出电压波形也很平稳,然后与后面的LM25088串接输出-12V也正常,但是串接后5V的输出波形出现好多杂波,而且-12V一带负载电压就降得很低,只能带一些很小的负载,负载一大-12V电压就立刻降下去了,请问除了你说的PCB布局原因,还可能是啥原因啊

  • 非常感谢你的回答 LM25117输出5V——5A正常,输出电压波形也很平稳,然后与后面的LM25088串接输出-12V也正常,但是串接后5V的输出波形出现好多杂波,而且-12V一带负载电压就降得很低,只能带一些很小的负载,负载一大-12V电压就立刻降下去了,请问除了你说的PCB布局原因,还可能是啥原因啊